This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM 为手机充电并允许手机同时访问 USB 数据

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240920/tps25750evm-tps25750evm-charging-of-cell-phone-and-allowing-phone-to-access-usb-data-simultaneously

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

Hello,

See attached block diagram of what we are designing.  
Our setup right now is a Samsung S9 phone connected to 
the EVM board and a thumb drive.  Can you recommend the 
settings we should use to configure the TPS25750EVM to
allow phone charging while also enabling the phone to 
access data from a thumb drive?

The socket for the thumb drive is wired as follows:

GND to GND (TP9)
+5 to  VBUS (TP12)
D+ is connected J6 pin 9 with R42 placed (zero ohm jumper) 
D- is connected J6 pin 11 with R44 placed

Thank you,

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    要为手机充电并通过拇指驱动器接收数据、您可以将 TPS25750EVM 配置为电源和数据双角色端口。 这样、TPS25750便可为手机供电、 如果需要数据角色开关、TPS25750还可配置为提供数据和接收数据。 对于拇指驱动器连接、PD 控制器和 EVM 均未处理发送实际数据、仅配置端口进行数据传输。 D+和 D-线路不会通过我们的 PD 控制器。 因此、不应将 D+或 D-线连接到 EVM 引脚。 您需要使用外部数据中心或类似的组件将拇指驱动器中的数据路由到手机;此组件不在我们的 EVM 上。  

    此致、

    亚历克斯