This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:GPIO 配置

Guru**** 1849230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240548/tps65994ad-gpio-configuration

器件型号:TPS65994AD

我正在尝试 使用 Application Customization Tool 为 TPS65994AD 配置二进制文件。 GPIO 在我们的设计中、我们将其连接到 Intel Tiger Lake CPU 上的 PMC_Alert。 目的是当插入设备时、PMC_Alert 将触发并向 CPU 发送警报。  

在 Application Customization Tool 中应将此引脚设置为什么? 我们是否应该选择"Pin Multiplexed to Alternate Function (I2C2s_IRQ)? (图片来自以下链接)

https://ibb.co/mvQJ4Xs

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binh:

    使用应用程序自定义工具时、您可以转到"I/O 配置寄存器"选项卡、并使用 GPIO 2或3等设置为"引脚多路复用为 GPIO"的 GPIO

    这些 GPIO 还具有"GPIO 映射事件"选项、并具有"plugevent_portX"的选项

    如果您需要其他信息、请告诉我!

    此致、

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  

    但我的问题是、如果我们要使用引脚11作为对 Intel CPU 的"中断"、我应该在工具中将其设置为什么?  

    它是否引脚复用为备用功能(I2C2s_IRQ)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binh:

    如果您希望使用 GPIO 11引脚、则需要将其设置为"多路复用为 GPIO"。 然后、您可以从此处更改"GPIO 映射事件"以帮助检测器件插件。

    此致、

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我来尝试一下、如果我对此还有疑问、请告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Binh,如果你需要任何其他东西,请告诉我!

    此致、

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个愚蠢的问题、在任何选择中我都看不到 GPIO 映射事件。 但在下拉菜单中、有 plugevent_port1 (1)。 您更喜欢这个吗?

    https://ibb.co/S0tY6L3

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binh:

    是的、这是我提到的选项。  

    此致、

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon -  

    它与"plug_insert 或 removal_device (101)"之间有何不同

    https://ibb.co/SvNrf36

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binh:

    我相信使用"plug_insert 或 remove_device (101)"操作正确、但如果任一端口处于"Attached (连接)"状态、会触发此模式。

    "portement_portX"输出:端口1上发生插头事件(已连接状态)时生效为高电平、否则为低电平。

    此致、

    -Jon