This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:PDN 20230531001.3

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240738/tps74201-pdn-20230531001-3

器件型号:TPS74201

早上好!

我几周前收到了一份 PDN 文档、其中包含 ID  20230531001.3。

在本文档中、我的 P/N TPS74201KTWR 受影响、包括一个"引脚对引脚替代" P/N TPS74901RGWR。

但是、我认为这是个错误、因为 P/N  TPS74201KTWR 有7个端子和一个 DDPAK/TO-263封装类型。

同时、P/N TPS74901RGWR 有20个端子、并具有一个 VQFN 封装类型。

您是否有 P/N TPS74201KTWR 的更接近选择? 例如 P/N TPS74901KTWR?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

     器件不是 P2P、因此我们方面存在错误。 但是、如果使用  TPS74201KTWR、我们建议 改用 TPS74901RGWR。 我们 TO-263中的大多数器件是传统器件、不建议将其用于新设计。 我们建议找不到 P2P 替代方案。 尽管  TPS74901KTWR 是 P2P、但我们不建议使用、因为它采用旧技术、也会被 EOL。  

    此致!

    T·尤尼泽