请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74201 早上好!
我几周前收到了一份 PDN 文档、其中包含 ID 20230531001.3。
在本文档中、我的 P/N TPS74201KTWR 受影响、包括一个"引脚对引脚替代" P/N TPS74901RGWR。
但是、我认为这是个错误、因为 P/N TPS74201KTWR 有7个端子和一个 DDPAK/TO-263封装类型。
同时、P/N TPS74901RGWR 有20个端子、并具有一个 VQFN 封装类型。
您是否有 P/N TPS74201KTWR 的更接近选择? 例如 P/N TPS74901KTWR?
提前感谢您!