This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037 PMIC 3.3V SMPS9问题

Guru**** 1565925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240628/tps659037-pmic-3-3v-smps9-issue

 TPS6590379ZWSR 中的 SMPS9 (降压转换器)提供1.2V 输出、但预期输出为3.3V。

 TPS6590379ZWSR 中的所有设置都保持为默认设置。

 预期电压变化的原因可能是什么? 另外、帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

     您能尝试以下操作吗?

    1. 断开其负载、以检查其是否返回到预期输出。
    2. 将 PMIC 更换为另一个已知正常的 PMIC。

    谢谢!
    菲尔