This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:效率计算

Guru**** 2925140 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240569/tps92511-efficiency-calculation

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件:TPS92200

您好、专家!

同一个客户再次提出新设计、寻求有关改进电路效率的帮助。

我要将350mA 驱动到 LED、而我使用 LED 驱动器 TPS92511DDA。 目前、当 Vin=4V 时效率可达74%。  我使用的 LED 为:
Gr CS8PM1.23-KPKR-1。 客户注意到之前关于 DCR 电感影响的讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:

    我建议尝试使用 TPS92200。 TPS92200的同步拓扑可能会有所帮助。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编:

    请注意、TPS92511的最小输入电压为4.5V。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师说到这里。 我很感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:

    不用客气。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    Br、

    周老师