This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:我们最近在使用此芯片 TPS65982时遇到了固件代码问题、请回答、谢谢。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240229/tps65982-we-recently-had-questions-about-the-firmware-code-when-using-this-chip-tps65982-please-answer-thank-you

器件型号:TPS65982

大家好、我们公司使用德州仪器 TPS65982已经很长时间了、最近这款芯片有一些技术问题。

当我们使用这个 PD 控制器芯片作为 PD 芯片时、我们借用上面的 GPIO 进行操作。
我们以前用过这款芯片、没出什么问题、但是最近我们发现我们的产品在用的时候有几个问题。 经过多次调试、我们发现我们的代码在 TPS65982芯片上没有复位操作(配置0x50寄存器软复位)。 有人问软件工程师说复位操作在芯片 TPS65982内的固件内、所以我想知道复位在芯片 TPS65982内固件的 GPIO 上执行什么操作。

您是刚刚将 GPIO 设置为0、还是执行了其他操作? 因为我们发现添加复位和不添加复位有很大区别、结果会与我们手动操作 GPIO 不同。
但此复位是在芯片内部进行的操作、因为我们需要向您的工程师咨询 TPS65982芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我会在一周结束时回到你身边。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您联系 E2E!

    我知道您现在已经使用 tps65982了一段时间。 您是否仍在使用它的特定原因? 这是一种非常旧的 PD 控制器、不推荐在新设计中采用。  

    关于复位、您提到的命令是 Gaid、它是软复位命令。  软复位发生在 PD 控制器内部、您只需要发送该4CC 命令即可使 PD 复位。

    谢谢!

    凯文