This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:基础代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240218/tps65982-underlying-code

器件型号:TPS65982

大家好、

客户做测试的时候、突然发现重新测试的速度很高。  后来发现、与之前的代码相比、他丢失了添加该芯片(TPS65982ABZBHR)的复位操作。  使用该芯片执行一些 GPIO 操作、如果不添加复位、它将无法工作、并且在添加复位后也可以工作。  然后、他捕获了这些 GPIO 上的波形、发现没有问题、IO 状态良好。  所以、他想知道复位的基础代码是否包括其他东西?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我会在一周结束时回到你身边。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的耐心!

     使用 TPS65982是否有原因?  

    这是一种非常旧的 PD 控制器、不推荐在新设计中采用。

    另外关于复位、专门发送到 PD 控制器的命令是什么、它们使用哪些需要使用复位信号的 GPIO 事件?

    谢谢!

    凯文