This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:GaN 栅极驱动器

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UCC27517, UCC27531, LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240897/ucc27517a-gate-driver-for-gan

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件:UCC27517UCC27531LM5114、UCC27614

客户正在研发>700W 电机驱动系统、三相逆变器正在使用独立 GaN FET。

VGS=6V、频率=50kHz

我们正在考虑为逆变器的高侧使用 ISO7710DR + UCC27517。 您认为它可行或有任何问题吗? 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    使用隔离器+低侧来驱动高侧是没有问题的。 下面是一个示例拓扑:

    在本例中是 UCC27531、但同样的概念适用于 UCC27517。 我建议使用 UCC27517 A 如有可能、输入引脚上的较大瞬态抗扰度有助于满足高侧全部器件都将悬空的需求。 此外、如果您需要100%占空比支持、则需要偏置电源、而不是自举电源、这在电机驱动中很常见。

    最后、请确保您/客户检查参数曲线以了解器件在6V 下的性能。 器件可以支持该功能、但驱动强度会降低、传播延迟会延长。 还有 LM5114或 UCC27614等其他器件在该电压下可能更好。 当然、我们的 GaN 驱动器在5V 时的性能经过了最佳优化、但截至目前为止没有一个支持6V。

    祝您好运、

    A·M·