This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239085/lm7480-q1-lm7480-q1

器件型号:LM7480-Q1

您好!

我需要适用于以下器件的未加密 PSpice 模型。  

如果有人拥有它,这是一个谦卑的要求提供同样的。

LM74801QDRRRQ1

TLV6703QDSERQ1

LM74800QDRRRQ1

4. LMR36015AQRNXRQ1

此致

阿维纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Avinav、

    我们需要 NDA 为 LM74801QDRRRQ1和 LM74800QDRRRQ1共享未加密的 PSpice 模型 。 您能确认是否签订了 NDA。 如果是,我们可以在私人聊天中分享这些模特。

    对于其余器件、请单独提出 e2e 问题、因为各个团队将作出响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Praveen。 我们可获得 NDA。 我已回复了附有 NDA 的电子邮件、但未收到任何 PSpice 模型。

    您可以告诉我您的电子邮件 ID、以便我可以再次向您发送 NDA。

    此致

    阿维纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Avinav、您   很快就会通过我们现场团队的电子邮件收到 LM74801QDRRRQ1和 LM74800QDRRRQ1的未加密 PSpice 模型。