您好
我的 电路是 BQ24172作为充电器& ACFET& RBFET P。 n CDS17309Q3。
我主要是基于 BQ24172EVM-706-15V 板设计的。
我注意到30%的制造卡片存在电源问题、 无法进入电路
和 RBFET 实现。
当电路板未连接电池时、使用适配器电源为电源供电。
BQ24172EVM-706-15V 板 上有 连接至 ACFET 的 CAPCITORS 4.7nF 和47nF。
我有几个问题。
-由于 卸下 问题 DISAPEARD 的4、7nf 电容器,我可以永久卸下它们。
-问题 和解决方案背后的逻辑是什么?
-我是否应该去除另一个电容器(47nF)如果需要如何计算电容器的新值?
-根据数据表,没有电容器的浪涌电流是多少?
谢谢!