This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172 -电源选择问题:未连接电池

Guru**** 2500335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24172EVM-706-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238411/bq24172-bq24172--power-select-problem-no-battery-conected

器件型号:BQ24172

您好  

我的 电路是 BQ24172作为充电器& ACFET& RBFET P。 n CDS17309Q3。

我主要是基于 BQ24172EVM-706-15V 板设计的。

我注意到30%的制造卡片存在电源问题、 无法进入电路

和 RBFET 实现。  

当电路板未连接电池时、使用适配器电源为电源供电。

BQ24172EVM-706-15V 板 上有  连接至 ACFET 的 CAPCITORS 4.7nF 和47nF。

我有几个问题。

-由于  卸下  问题 DISAPEARD 的4、7nf 电容器,我可以永久卸下它们。

-问题 和解决方案背后的逻辑是什么?

-我是否应该去除另一个电容器(47nF)如果需要如何计算电容器的新值?

-根据数据表,没有电容器的浪涌电流是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    47nF 和4.02k Ω RC 用于对 ACDRV 输出进行 RC 平滑处理、以防止 FET 栅极过压并提供软启动。  4.7nF 提供了更多的软启动。  如果 FET 的栅极电容接近这些电容中的任何一个、则可以移除4.7nF、可能还有47nF。  目标是在 ACUV 抗尖峰脉冲开启以下之前开启:

     对于故障电路板、我想您应该能够测得 OVPSET 引脚在30ms 时间之前没有上升到高于 ACUV 值。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫!

    感谢您的快速回答。

    我 在  发生故障的卡上测试了 OVPSET 时间的上升时间、结果是15mSEC  

     这不是30mSEC。 (见图片)

    我  没有找到 RESONE 为什么部分卡不启动没有电池连接.

    根据  P 的数据表确定 RBFET 和 ACFET 的输入电容。 N CDS17309Q3

    为1150pF。

    在充电器尝试启动时、ACDRV 的电源正在上升、其 故障

    我 附上了这张照片。

    我也是 充电器的 Ee2e.ti.com/.../CHARGER-SCHEM.pdfLECTRICAL SCHEM。

    还有  什么其他想法需要测试?

    阿舍拉经济控股公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    您可以使用发生故障的 IC 并在 EVM 上安装吗?  我们需要看到它是 IC 问题或电路板问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很抱歉耽误了时间

    我会尝试将 IC 放在 EVM 上、

     "如果 FET 的栅极电容接近这些电容中的任何一个、则可以移除4.7nF、可能移除47nF。"

     移除这些电容器是否存在风险?

    阿舍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    正如我说过的、如果电容与外部电容器具有相同的大小、我认为风险很低。  没有这些电容器、我无法进行测试。

    此致、

    杰夫