请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 您好、TI 专家
您用每个电感器方程(4)替换了多少个变量?
K (IND)=0.4、Vout =?、Vin =?、Iout =?、Fsw =?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
您用每个电感器方程(4)替换了多少个变量?
K (IND)=0.4、Vout =?、Vin =?、Iout =?、Fsw =?
此致。
您好!
变量的值来自数据表第23页所示的设计要求。 因此、为我们提供了缺失4个变量的值。 K (IND)= 0.4、数据表第24页对此进行了说明。 在第23页上、其余值写入了8.2.1设计要求下。
Vout = 1.2V、Vin、max = 14V。Iout = 10A、Fsw = 2 MHz。
然后、您可以将这些值放入公式4中。 LOUT =(2*Vout (Vin,最大值- 2Vout))/(kin*Iout*Vinmax*Fsw)=(2*1.2V(14V-2*1.2V))/(2MHz)=249nH。 但是、对于数据表中的设计、它们使用了附近值为220nH 的电感器。