This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:单路16A 输出

Guru**** 2751445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPSM84824, LMZ31710, LMZ22008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240745/tpsm84824-single-16a-output

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:UCC39002LMZ31710LMZ22008

您好!

 两个 TPSM84824是否能够使用以下应用手册中所述的 UCC39002作为单个16A 输出使用?

https://www.ti.com/lit/an/slua311/slua311.pdf

或者我们是否有其他方法可以实现它?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、

    否、TPSM84824将不适用于该方案、因为它会灌入电流。 您可以检查 LMZ22008、它将产生一个更简单的堆叠解决方案。 另一个选择是 LMZ31710。

    谢谢。
    阿莫德