This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:对于 TPS61026、FB 引脚是否在内部未连接?

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238707/tps61026-in-case-of-tps61026-is-fb-pin-not-connected-internally

器件型号:TPS61026

大家好!

我的一位客户有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
对于 TPS61026、FB 引脚是否在内部未连接?
能否将 FB 引脚连接到 GND 以进行散热?

问题2.
您是否有 TPS61026的方框图?
他们想大致了解 TPS61026内部连接。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1季度、

    内部连接

    否、你不能

    Q2、数据表中显示了该模块。 要了解更详细的块、恐怕我们无法提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。