This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:TPS62442-Q1:仿真模型支持

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240249/tps62442-q1-tps62442-q1-simulation-model-support

器件型号:TPS62442-Q1

您好、TI 团队、

我们计划 在汽车设计中使用 TPS62442-Q1、并尝试对 TI 站点中提供的 TPS62442-Q1 PSpice 模型进行仿真。

但未能按照 PSpice 模型的设计仿真1.8V 的输出电压。

敬请告知我们需要进行哪些更改才能仿真输出电压。  

附加设计的图像和我们获得的输出。

谢谢、此致

桑德拉·普拉迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra:

    我来运行它。 我将在我的系统上运行它后返回给您。 您是否更改了原理图中的任何内容?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Farheen。

    我们在未更改原理图中的任何内容的情况下进行了尝试、但失败了。

    还尝试更改输入电压参数(V1和 V2)。

    我们需要从5V DC 生成3.3V (2A)和1.8V (2A)。您能帮助实现吗?

    谢谢。

    桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra:

    我能够运行它。  

    您能向我展示您的输出窗口吗? 如下所示。

    您还可以使用 SteadyState 模型进行尝试吗?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试运行稳态模型、但显示有一些误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra:

    看起来您仍在使用启动模型。 您是否编辑过文件名或类似内容? 请按文件的原样尝试、不更改名称。  

    对于要运行的设置、必须在仿真设置的顶部栏中也进行如下设置:

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我再次下载了 pspice 模型 、并使用稳态模型开始重新进行仿真。 但没有得到正确的输出。 我没有改变任何东西。 我是否必须更改任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:  

    稳态输出。 您必须设置稳态=1、可以让它运行400 us。由于器件可能处于启动阶段、它需要一些时间、然后您必须以 ms 为单位设置时间。

    否则、让我共享运行过并具有结果的 zip 文件。 那么您可以尝试使用它。 但我也使用过网络上的那个。

    谢谢。

    法尔海恩