This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:Webench 不创建设计

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234309/tps55289-webench-doesn-t-create-design

器件型号:TPS55289

大家好、当我尝试使用此部件创建9-30V 至12V 5A 的设计时、收到一条消息

无法创建设计!

您的首选设备无法与您选择的输入配合使用。

由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。

请更改您的输入或选择其他器件。

最近、我成功创建了这个设计、并对其进行了自定义(在补偿网络更改后、webench 停止工作、我不得不再次选择新设计时遇到一些问题)。 现在,即使删除了 cookie ,它也完全被卡住了。

感谢您的支持。

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    我们能够重现这个问题、并且已经开始同样的调试。 我们会在取得进展后尽快通知您。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    我们已修复此错误、并将在明天(即2023年6月20日)之前在生产中进行更改。 如有任何其他问题、请随时与我们联系。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    现已在生产环境中提供更新。  

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G