This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:输入电压波形审核

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239788/tlv758p-input-voltage-waveform-review

器件型号:TLV758P

大家好、

我的客户发现输入电压波动会导致启动时出现非常短的负电压(-0.34V 峰值、~50ns)。

这在技术上违反了 ABS。 额定输入电压、但 您认为应该可以吗?

此致、

伊藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    客户不得超过任何绝对最大额定值、因为器件可能会发生故障。  绝对最大值-0.3可能是由内部 ESD 二极管的正向压降引起的。 这些二极管不能承载任何大功率、因此不应出现正向偏置。  我会看到客户能否更好地增加其输入电容或控制输入电压、以解决此绝对最大值问题。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen-San:

    请在下面找到波形。

    我觉得违反了最大绝对值、金额 很小、持续时间很短、应该没问题。

    我要求客户检查这是否是由于测量原因造成的。

    您能仔细检查一下吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    我一定会检查测量设置。  这是一个小的干扰、如果测量不是完全干净、则可能无法实现。  让我知道你发现了什么。

    我们不建议超出绝对最大值。  有少数器件允许出现高峰值瞬态、通常针对会遇到此类瞬态的汽车组件。  如果是这种情况、您将在此表中看到它们。  这里不针对 TLV758P、因此我们不建议在这些规格之外进行任何操作。

    谢谢。

    斯蒂芬