This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:电源管理论坛

Guru**** 2796875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240582/tlc5971-power-management-forum

器件型号:TLC5971
主题中讨论的其他器件: LP5012

我正在使用 TI TLC5971PWPR LED 驱动器进行开发、并使用它来控制电池供电设备上的4个独立 RGB。 我的器件有一个进入低功耗模式的功能、但 LED 驱动器仍然使用3.5 mA、即使我已将所有 TLC5971PWPR OUTx 值设置为0x0000并将 BC 值设置为0x00。

您能帮助我了解如何使 LED 驱动器的功耗低于50 μ A 吗? 我宁愿不必在其电力线中添加 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TLC5971没有 EN 引脚来禁用器件,、因此共包含不能低于50uA、除非您在不使用 VCC 时断开它。

    ‘d、我,,您 LP5012 μ C、这也是一个12通道 LED 驱动器,μ,、当您将 EN 引脚设置为低电平时、功耗可能低于1uA,、当 EN 引脚被拉至高电平时,,如果您设置寄存器 Chip_EN = 0 μ A、电源电流仍然低于10uA μ A、这非常适合于电池 电池供电型应用。

    谢谢!

    伊夫·李