This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:热插拔

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236465/tps1hc30-q1-hot-plug

器件型号:TPS1HC30-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1663

大家好、

您可以帮助检查  TPS1HC30-Q1是否支持热插拔吗?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像有一个损坏的图像。  

    如果使用"热插拔"意味着在负载开启时插拔负载、这应该不是问题。 电流限制和开路负载检测将能够检测热插拔事件、并保护器件免受任何浪涌瞬变的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    感谢您的评论。  

    其实我说的"热插拔"应该是"热插拔"。  TPS1HC30-Q1是否支持热插拔应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不确定您在问什么-在 TI 电源开关的背景下、热插拔是带有外部 FET 的电子保险丝。 高侧开关是具有集成 FET 的输出功率保护。 我建议在以下位置阅读所有拱形结构的差异:

    https://www.ti.com/lit/slyy168

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    从客户那里获得反馈、他们现在正在寻找 MPQ5066的替代器件、您能否帮助检查我们的高侧开关是否可以替代此器件? 推荐的器件是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我将这个线程分配给了 支持热插拔控制器的 Avishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    请参见 TPS1663并告知我们反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    MPQ5066是一款汽车器件、我们是否有汽车器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们没有用于替代  MPQ5066的汽车产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。