This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:关于充电电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240212/bq21080-regarding-to-the-charge-current

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ25180

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。  

是否可以在充电的中间更改500mA -> 100mA 的充电电流设定值? (反之亦然、在充电过程中将电流增加到100mA -> 500mA)、请参阅连接。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    可以! 借助 BQ21080或 BQ25180、可以随时更改充电电流、包括在充电过程中。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    谢谢。 我了解。

    此致、

    马萨