This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:关于 EVM

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180EVM, BQ21080, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240211/bq21080-regarding-to-the-evm

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件: BQ25180、BQ25180EVM

您好、团队成员:

我有疑问。 BQ21080网页介绍了 BQ25180 EVM、除充电电流(max)外、BQ21080和 BQ25180是否存在任何差异? 客户正在考虑对 BQ25180EVM 进行评估。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    正确! BQ21080和 BQ25180之间的唯一区别是充电电流范围电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    谢谢。 我了解。

    此致、

    马萨