This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:启动期间的残余电压检查

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229202/tps65219-residual-voltage-checks-during-start-up

器件型号:TPS65219

您好!  

我 在电路板上遇到一些我认为与 PMIC/TPS6521901执行的残余电压检查相关的行为。

当 PMIC 处于关闭状态(VSYS < VSYS POR Threshold)时、由于 USB DP / DM 线路被外部供电器件拉高、3V3电源轨上存在大约0.39V 的残余电压。

当 VSYS 超过阈值且 PMIC 进入初始化状态时、我们期望它立即启动(EN/PB/VSENSE 被拉至高电平)。 相反、在输出上未检测到任何活动、除3V3以外的所有电源轨均处于0.0V。

我认为、在转换到运行状态期间、PMIC 会检测到3V3电源轨(序列中的第一个电源轨)上的残余电压而不启动。 SCG 阈值为220mV 至300mV (PMIC 数据表中的规格项目10.1.6)。 放大器的输出电压为0.39V。

当外部供电的 USB 设备断开连接时、电路板/PMIC 按预期工作。

这种行为听起来是否合理?

如果是、是否可以禁用残余电压检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的 E2E 论坛并提供了该问题的详细说明。  

    您的评估是正确的。 TPS65219 PMIC 对 其每个电源轨进行电压检查并放电、以确保在执行上电序列之前全部低于 SCG 阈值。  

    虽然不建议这么做、但是可通过改变寄存器字段来绕过这个安全功能" 旁路_轨_放电_检查 "的状态。 由于在 Initialize 状态下没有 I2C 通信、因此必须对 PMIC 进行出厂编程、以在上电/断电序列期间绕过放电检查。 任何定制的 NVM 配置都需要一个新的可订购器件型号并获得我们营销团队的批准。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有类似的问题、但绕过放电检查未解决问题。 我为其创建了一个新的 TT:  
    TPS65219:上电期间完全禁用残余电压检查-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我将继续并关闭此主题、因为 Brenda 正在为您创建的新主题提供帮助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    我最初会读出您的响应、并认为我们可以在成功上电后在电路板上更改此设置、然后在连接外部 USB 设备的情况下重新启动(这会导致残余电压)。 根据您对 Peters 话题的评论、看来我们需要安排一些定制的芯片来尝试一下。  

    我想问-禁用此检查并将降压/LDO 转换器启动到预偏置电源轨会有什么负面影响?

    如果禁用此检查、我们是否会有损坏 PMIC 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    器件专家因在美国度假而不在办公室。 请预计明天答复会有延误。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的, " 旁路_轨_放电_检查 在技术上可以在成功上电后更改、但每次 PMIC 转换到初始化状态或在下电上电后、寄存器设置都会恢复为其默认值。 如果您能够使 PMIC 成功完成 上电、您可以 写入 I2C 命令(将0x0A 写入寄存器地址0x34)以将新的寄存器设置永久保存到 NVM 中。 请注意、 仅建议在调试和原型中更改默认 NVM 设置。

    根据情况,禁用 " 旁路_轨_放电_检查 可能会损坏 PMIC、因为即使上电序列的启动不会因所有放电 低于 SCG 阈值的输出而受到限制、PMIC 仍会激活内部放电、电流将流经内部放电电阻( 降压稳压器的典型125 Ω)。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    请确认我的理解和流程是否正确、以试用您建议的变更?

    1.在未连接外部设备的情况下成功引导 DUT (无残余电压)

    2. 设置通用配置寄存器(1eh)中的 BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK 字段。

    我们通过 Sitara -> i2cset -m 0x80 0 0x30 0x1E 0x80来使用 i2ctools 实现这一点

    3.然后将0x0A 写入寄存器0x34以将新的旁路设置保存到 NVM 中。

    -> i2cset 0 0x30 0x34 0x0A

    执行上述步骤后、我们已在连接外部驱动器的情况下启动电路板(这会通过 USB 在3V3电源轨上产生残余电压)、但未解决我们的问题。 我要调查新的行为、但我想在此期间与您一起检查我的流程。  


    编辑。 我已经进一步看了这种行为,它遵循彼得在这 张机票上观察到的大计。

    之前、一旦从3V3电源轨上移除残余电压、PMIC 将立即启动。 这是通过拔下外部 USB 设备来完成的。

    更改寄存器设置后、在移除 USB 器件并重新上电之前、PMIC 不会再次启动。  

    是否有办法完全禁用残余电压检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您分享上一封邮件中的信息! 您描述的更改寄存器设置和将新值保存到 NVM 的过程是正确的。 下电上电后、您应该能够通过 I2C 读取新值。 我还想澄清更改"BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"寄存器字段时的预期行为、因为这不会完全禁用残余电压检查。  

    此寄存器只会旁路 在执行上电序列之前强制执行的预偏置检查。 然后、PMIC 将按照编程的顺序开始启用电源轨、当它到达为预偏置电源轨分配的加电时隙时、如果预偏置仍然存在、PMIC 将关闭。 关闭电源轨后、该器件会尝试再次尝试执行加电序列、最多2倍、或根据"MASK_RETRY_COUNT"设置无限执行。  

    另外还需要强调的是、这不是一个 PMIC 问题、而是一种预期行为。 PMIC 可以对残余电压进行放电、但在您的情况下、它不是残余电压。 高于 SCG 阈值的预偏置电压由外部器件强制进入 PMIC 输出电源轨。 我们可以帮助解决在 PCB 级实现的潜在解决方案、以防止外部元件向 PMIC 强制施加电压。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢迄今所作的澄清和支持。 听起来我们需要一个外部器件来防止 PMIC 检测3V3电源轨上的预偏置。

    在我的应用中、偏置电源所走的路径是从 USB 数据线通过 Sitara 的内部 PHY 到达3V3电源轨。

    您是否认为 PMIC 3V3的输出上的高侧负载开关可以正常工作、而不是中断 USB 数据线? 我的第一个方法是在 PMIC 打开3V3电源轨之后、但在序列中的下一个电源轨之前、使用 PMIC 的 GPO 打开负载开关。

    编辑:如果高侧开关的使能连接到 PMIC 3V3输出、也许不需要 GPO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    该 TPS65219 01 默认情况下启用 FSD (首次耗材检测)。 这可以防止在执行上电序列之前更改寄存器设置(即配置 GPIO)。 在这种情况下、无法使用 PMIC GPIO。  

    哪个外部器件将  USB DP/DM 线路拉高?  您是否能够将开关添加到对 PMIC 电源轨进行反馈的源处?而不是在 BUCK2的输出端添加开关?

    谢谢。

    布伦达