This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:电流从源极流向漏极时的 DESAT 保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239133/ucc21732-desat-protection-when-current-flowing-from-source-to-drain

器件型号:UCC21732

您好、专家

我正在 PSFB 次级侧使用同步整流、其中负载电流从源极流向漏极。 所以我怀疑这个 ucc21732是否可以用于获得去饱和保护?  

谢谢。此

致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    栅极驱动器的短路保护本质上是一个以 MOSFET 源极为基准的比较器。

    客户可使用 UCC21732 OC 引脚比较器输入来测量需要放置在主电源环路中的分流电阻器上的压降。 由于该分流电阻器将位于栅极环路路径中、因此电压也会影响栅极电压。 分流电阻会增加额外的功率损耗、这可能是可以的、具体取决于负载电流水平。

    • 这是否适用于您的应用?

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的评分

    原理图已就绪、我在此将漏极点连接到 oc 引脚。 后来我意识到正常的负载电流是从源极流向漏极的。 将此电阻器添加到电源环路中根本不是可行的解决方案。 由于负载电流约为100安培、

    谢谢。此

    致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    为了在 DESAT 中使用 UCC21732中的 OC 引脚、需要采用 UCC21732数据表的图54中所示的配置:

    使电流从源极流向漏极将在漏极网络上施加相对于源极的负电压。 这意味着传统的电路实现在您的应用中不起作用。

    如果您在高压 DESAT 二极管的漏极和阴极之间设计一个反相缓冲器电路、我认为此电路可能起作用、但我以前从未见过自己实现此类电路。

    此致、

    安迪·罗布勒斯