This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 偏置绕组 OVP 行为(BW OVP)

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240580/ucc256403-llc-bias-winding-ovp-behavior-bw-ovp

器件型号:UCC256403

1. 是否会在 BW 引脚上注入+5V 直流电以触发 OVP?  数据表中显示、OVP 将在5个 OVP 周期后触发。  但 BW 引脚不会在施加直流的情况下循环工作。  "OVP 周期"是指主级开关的周期还是 BW 引脚感测到的实际电压?  即、BW 引脚必须在跳闸点和接地/负电压之间循环、还是直流正常且在5个主要开关周期后锁存?

2. BW OVP 锁存器的复位是什么?  VCC 是否需要循环或 BLK 下降到停止以下是否可接受?

背景:

a. 我需要锁存次级 OVP。

b. VCC 没有偏置绕组、因此次级 OVP 必须是外部的。

c. 我可以在该引脚的跳变电压和 ABmax 范围内将直流电压注入 BW 引脚、否则具有高阻抗、以免在启动期间干扰 BMT 的编程。

谢谢。

-Rusty B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC256403A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusty、

    1.如果  在连续5个开关周期中检测到 OVP,该器件将进入 OVP 保护。 BW 引脚上的直流电压应该可以触发保护功能。

    VCC 需要循环来复位锁存器

    此致、

    本洛夫