This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:LV2862数据表第11页中的 L 值计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239518/lv2862-l-value-calculation-in-the-lv2862-datasheet-page11

器件型号:LV2862

你好

我在 LV2862数据表第11页中跟踪了详细的设计过程。

但是,我不能得到同样的结果。

我使用了以下所有必要参数值。

VIN_max = 16

输出电压= 5

IO_max = 0.6

种类= 0.4

fsw = 770000

结果:Lo_min =(Vin_max-Vout)* Vout/(IO_max* kind * Vin_max* fsw)= 18uH

根据数据表第11页、LO_MIN 应为20.4uH。

我的计算是否有任何错误或误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个职位分配给负责的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,牧人——

    在我看来、似乎存在一个小的计算错误、但两个值都应该可以正常工作。 也许已经调整电感值来包含效率因数(~90%)-  有关更详细的计算、请参阅此应用手册(www.ti.com/.../slva477b.pdf)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sechar Musucuri

    感谢您的答复和更多信息。

    我想确认你给我建议的是什么。

    20.4uH (在数据表第11页中) x0.9 ( 您所说的效率系数)

    ≈19 μ H

    上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、诚-

    Fort of -数据表中提供的电感器最小值公式不包括应纳入考量的转换器效率(因此、效率增加了100%/90%~= 11%)、 但 这两个值(18uH 和20.4uH)  足够接近、很可能都能正常工作。 无论采用哪种方法、您都应该舍入到最接近的标准电感器值、以加入一点余量。