This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:效率计算

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234890/tps92511-efficiency-calculation

器件型号:TPS92511

大家好、

一位客户询问其电路效率仅为65%z 的原因。 请参阅以下原理图和值:

输入为4-20V。  你知道什么可能是问题吗? 它是电感器?   

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    效率可能与许多因素有关。 我在原理图中没有看到任何异常情况。 请客户先检查一下效率的测量方法。

    此外、我能否了解谁是最终客户?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我是否可以了解最终客户是谁?

    我使用客户信息更新了线程跟踪工具套件。

    客户回复后、我会向您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    以下是更多信息:

    我使用的是1W LED、VLED=2.1V、LED 驱动器配置为500mA。 目前、该电路已安装在原型板上。 我使用数据表中提供的基本电路。
    我使用了两种不同的电感器:
    - MPN:TYS5040101M-10有100uH 和0.7A 电流,提供大约65%的效率
    - MPN: BWVS008040101M00它有100uH 和1.1A 的电流,提供70%的效率

    LED MPN 是 GR CS8PM1.23-KPKR-1
    对于效率测量、我测量电源的 V_IN、I_IN 和 Vled。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    大受欢迎。

    由于此类应用中的输出功率(1W)并不大。 电感器的 DCR (直流电阻)会极大地提高效率。 我看到  BWVS008040101M00 比 TYS5040101M-10的 DCR 更低 、因此功耗更低。 此外、 BWVS00808040101M00 具有更大的饱和电流额定值、产生的电感电流纹波将更小、因此交流损耗更小。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    由于已经创建了有关同一问题的新主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240569/tps92511-efficiency-calculation)、我将关闭这个主题。 如果有任何其他问题、请随时告诉我。

    BR、Steven