大家好、
一位客户询问其电路效率仅为65%z 的原因。 请参阅以下原理图和值:
输入为4-20V。 你知道什么可能是问题吗? 它是电感器?
此致、
马尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
一位客户询问其电路效率仅为65%z 的原因。 请参阅以下原理图和值:
输入为4-20V。 你知道什么可能是问题吗? 它是电感器?
此致、
马尔文
此外,我是否可以了解最终客户是谁?
我使用客户信息更新了线程跟踪工具套件。
客户回复后、我会向您提供更多信息。
周老师、您好!
以下是更多信息:
我使用的是1W LED、VLED=2.1V、LED 驱动器配置为500mA。 目前、该电路已安装在原型板上。 我使用数据表中提供的基本电路。
我使用了两种不同的电感器:
- MPN:TYS5040101M-10有100uH 和0.7A 电流,提供大约65%的效率
- MPN: BWVS008040101M00它有100uH 和1.1A 的电流,提供70%的效率
LED MPN 是 GR CS8PM1.23-KPKR-1
对于效率测量、我测量电源的 V_IN、I_IN 和 Vled。
尊敬的 Marvin:
大受欢迎。
由于此类应用中的输出功率(1W)并不大。 电感器的 DCR (直流电阻)会极大地提高效率。 我看到 BWVS008040101M00 比 TYS5040101M-10的 DCR 更低 、因此功耗更低。 此外、 BWVS00808040101M00 具有更大的饱和电流额定值、产生的电感电流纹波将更小、因此交流损耗更小。
Br、
周老师
尊敬的 Marvin:
由于已经创建了有关同一问题的新主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240569/tps92511-efficiency-calculation)、我将关闭这个主题。 如果有任何其他问题、请随时告诉我。
BR、Steven