This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3QEVM:TPSF 设计验证测试设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237148/tpsf12c3qevm-tpsf-design-verification-test-setup

器件型号:TPSF12C3QEVM
主题中讨论的其他器件:TPSF12C3

我们将使用和不使用 TPSF12C3构建一个滤波器演示板。 您是否有关于如何使用 TPSF 有源器件测试此滤波器的建议? 我们使用 LCR 或 VNA 来验证滤波器特性、但我想这不适用于激活的 TPSF12C3、或者我是错的?

感谢您的反馈

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我尝试找到合适的工程师来回答您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    建议测量 CM 扼流圈阻抗并完成快速入门计算器。 此外、最好在 SIMPLIS 或 PSPICE 中对您的设计进行建模。

    对于低压测试(在将滤波器连接到功率级之前)、您可以通过100pF 电容器施加~100kHz 的5V 峰间方波(这类似于稳压器的开关节点、将 CM 噪声电容性地耦合到机箱 GND)。 验证 INJ 电压是否稳定且工作在适用的电压限值范围内。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim 听起来很不错我试了一下

    最好的配菜

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是低压信号注入测试的典型原理图。 您可以使用 LISN 测量产生的 EMI、还可以在禁用 AEF 的情况下(将注入电容器绑定到 GND)和启用的情况下测量衰减性能。