This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:有关 LM43603 webench 的问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240363/lm43603-questions-about-lm43603-webench

器件型号:LM43603

大家好!

我的一个客户正在考虑将 LM43603用于他们的下一个产品。
他们使用 Webench 仿真 LM43603。
目前、他们有以下问题。
您能回答我的问题吗?

问题1:
webench 显示为205k Ω 作为 RT、此时输入200kHz 作为器件开关频率。
LM43603数据表表表1指出  、当 器件开关频率为200kHz 时、RT 应为200k Ω。
为什么 Webench 和数据表之间的 RT 值不同?
是 Webench 软件错误吗?

问题2.
应使用哪个 RT 值? 列出了哪些特性?

 非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将其分配给我们的 Webench 团队、他们会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    1.在 Webench 中输入所需频率时、RT 值出现差异的原因可能是工具将电阻值四舍五入或使用了下一标准电阻值。 该值应接近 LM43603 数据表中列出的 RT 值。   

    2.无论是数据表还是 Webench 值均可用于 RT、因为两者之间只有很小的差异。 对开关频率的影响也应尽可能小。  

    使用 LM43603数据表中的公式(3)时:  kΩ(k Ω)= 40200/频率(kHz)- 0.6  

    • 使用200kΩ 的 RT 值产生200.4kHz 的开关频率
    • 使用205kΩ 的 RT 值会产生195.5kHz 的开关频率  

    在您的情况下、开关频率的差异将为~5kHz。  

    此致、
    卡罗尔