This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:使用问题通信

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239448/tps54140-use-question-communication

器件型号:TPS54140

尊敬的:

客户使用 TPS54140、负载连接12V 模块、瞬时电流可达2A、持续时间4ms、请问这种情况会不会影响到芯片?

客户将 SS/TR 电容器修改为47nF、并将电流降低至600mA。 这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否更具体地介绍输入和输出电压、并简要说明如何  

    您的系统已配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题 是、启动期间或启动后的负载尖峰是什么? 600mA 数字是稳定状态电流还是瞬态负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    输入电压为19V-28.8V、输出电压为12V、正常负载为200mA。 不过、在上电时、瞬时输出电流将被拉至2A 左右。 客户想知道这对芯片有何影响?

    客户将 SS/TR 引脚的电容修改为47nF、同时将测量的瞬时电流从2A 降低至600mA。 这种方法是否可行? 如果修改后 SS/TR 引脚电容器芯片的最大输出电流仍为1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TPS54140是一款1.5A 器件、 最小指定电流限制 为1.8A -因此、 无论 SS/TR 电容器的电容值如何、我们都无法保证该器件在2A 的瞬态电流消耗期间能够保持12V 的输出。

    如果电流减少到600mA、这是可能的。 负载看起来是什么样子的? 它是转换器达到12V 后的600mA 瞬态电压还是器件缓慢启动期间的某个时间开始瞬态电流消耗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    可修改的 CSS 电容器范围是多少? 如果对 CSS 电容进行了修改、对芯片正常的1.5A 输出有影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    从数据表中可以看出、C_ss 必须保持在0.47nF 和0.47uF 之间。 这对应于大约0.15ms 至150ms 的慢启动时间(10%-90%)。 这不会影响稳态下的1.5A 输出- C_ss 电容器只设置慢启动时间。 如果您有任何其他问题、请随时跟进。