This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:输出电压和设置;输入电压+ 0.3V

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239619/tlv700-vout-vin-0-3v

器件型号:TLV700

您好!

目前、我们的设计中使用的是 TLV70033。 断电期间、有一小段时间(<100ms)、 Vout>Vin ~0.45V、如下所示。

问题: 如果  在这么短的时间内输出电压>Vin+0.3V、LDO 是否会损坏? 请告知。

VIN=黄色、Vout=绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有多大的输出电容? 实际上、100ms 不是很短、但这实际上是一件好事、因为关断时间太长、因此反向电流可能非常小。 除非您具有非常大的输出电容、否则我不认为这会导致问题。 要记住的是、如果器件在具有较小的反向电压后、在输入电压一直上升到0V 之前再次上电、它可能会出现异常行为。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我们应该预见到的奇怪行为是什么吗?

    我们将使用2个 TLV70033、每个 TLV70033在负载侧的电容分别约为30uF 和70uF。 我们曾尝试在 LDO 的输出端使用100k Ω 的下拉电阻器、但实际帮助不大。  

    我们有 PCB 限制、 可能无法在输出和输入之间添加二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所指的行为主要是某种锁存行为。 其表现形式是器件仍处于打开状态并进行调节、但调节点可能是不同的设置点。  

    100k 下拉电阻器没有帮助是合理的、因为70uF 和100k 的时间常数为7秒。 您需要一个更接近150欧姆的电阻器、以便实际帮助防止反向电压、但这会为器件增加20mA 负载。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问 LDO 内部体二极管的正向电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    体二极管通常以400mV 左右的电压开始导通。 这就是为什么 VOUT 的绝对最大值规格通常为 VIN + 0.3V (超过300mV 将开始进入体二极管开始导电的区域)。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  

    我还有几个问题:

    - 根据计算,根据 Cdv/dt 计算,反向电流近似为10mA。 我能说这个电流值具有低风险吗?

    -触发 LDO 锁存的确切参数值是什么? 根据 有关闩锁的 TI 白皮书 SCAA124、它指出只要不超过绝对最大额定值、就不存在闩锁风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为您看到的状况造成损坏的风险很低。 锁定的风险会增加您离最大绝对额定值越远的程度。 我无法提供触发锁存的确切参数值、因为每个器件的参数值都不同。 反向电流是需要关注的参数;锁存是由反向电流为内部网络充电引起的、并导致控制环路以意外的方式运行。 如果允许器件输入一直稳定到0V、则会消除锁存条件、因为内部网络可以放电。  

    此致、

    尼克