This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:TPS7B8150QDGNRQ1:保护二极管

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240085/tps7b81-q1-tps7b8150qdgnrq1-protection-diode

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好!

我们将 在 C-Sample 阶段使用此部分 TPS7B8150QDGNRQ1、其配置如下。

UBD_VP_PI 是受反向电压和瞬态保护的汽车电池电压。 VDZ5_Perm 为5V、即使在睡眠模式下也会一直存在。

输出(VDZ%_Perm)具有非常轻的负载、因此可以在关断情况下保护 OUT 引脚(如果输入电压放电速度快于输出电压)、我们使用了保护二极管 D3280。  

     1.请告知我们芯片内部是否有体二极管?

     2、此部件是否真的需要二极管?

此致、

Arun。

博世。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    该器件没有集成的反向电流保护功能、因此在 可能出现反向电压时需要使用该二极管。 该器件具有体二极管、当有足够的反向电压时、该二极管将导通。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢你的答复。

    我们还给出了47R 的串联电阻和输入电源。 如果芯片中已有二极管、则在输入快速放电期间、二极管会导通、且电流将受47R 电阻限制。

    工作情况(在电源中断期间、电池电压将短路一段时间并多次)内部二极管电流将为(5-0.4) V/47R =~Ω 100mA。 该放电电流是否由器件处理?

    您是否认为即使我们有内部二极管和电阻器来限制放电电流、仍然需要一个外部二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    体二极管是寄生二极管、不用于传导电流。 输入端的47欧姆电阻会限制上行电流、但当输入低于输出时、流经器件的反向电流将不受限制、因为输入电容器会快速充电至输出电压。 通常、我们建议将反向电流限制为给定器件(对于该器件为7.5mA)额定电流的5%、但由于体二极管的非线性 I-V 特性、很难估算反向电流。 因此、建议使用外部二极管来完全避免这一问题。  

    此致、

    尼克