你好 
我在低侧使用 BQ76952。 我需要对这种配置使用 ddsg 和 dchg、但我认为我需要在它们之前设置 reg1。 在尝试激活 REG1时、reg0 (前置稳压器)是否应该处于活动状态? 
当我将其激活时、图像中标记的电阻器会变得很热、瞬时通过这条线消耗大电流。 然后、发生 bq76952上电复位。 
您能帮助将 reg1设置为3.3V 并能够使用 ddsg 和 dchg 吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 
我在低侧使用 BQ76952。 我需要对这种配置使用 ddsg 和 dchg、但我认为我需要在它们之前设置 reg1。 在尝试激活 REG1时、reg0 (前置稳压器)是否应该处于活动状态? 
当我将其激活时、图像中标记的电阻器会变得很热、瞬时通过这条线消耗大电流。 然后、发生 bq76952上电复位。 
您能帮助将 reg1设置为3.3V 并能够使用 ddsg 和 dchg 吗?

尊敬的 Markand:
是的、前置稳压器需要处于激活状态才能使 REG1/2正常运行。 这是因为 REG1和 REG2由保持在大约5.5V 的前置稳压器供电。 有关这方面的更多信息、请参阅技术参考手册的第6.3.1节。
我有几个简短的问题:
1.当您说高电流时、消耗了多少安培?
2.可以发送原理图的完整 PDF 文件吗?
要启用 reg1到3.3V、必须完成以下步骤:
1. 设置 Settings:Configuration:REG0 Config[REG0_EN]中的位
2.然后将该位设置为 Settings:Configuration:REG12 Config[REG1_EN]
3.要设置为3.3V、请输入0x6作为该寄存器的值 Settings:Configuration:REG12 Config[REG1V_2:REG1V_0]
若要启用 DCHG、请执行以下步骤(对于 DDSG 几乎相同的步骤):
1.将 Settings:Configuration:DCHG Pin Config[1:0]中的位设置为0x2以启用 DDSG 功能
2.将 Settings:Configuration:DCHG Pin Config[5]设置为高电平以使用 REG1为 DCHG 供电 
3.将 Settings:Configuration:DCHG Pin Config[7]设置为低电平,使 DCHG 高电平有效
此致!
A·内德尔费尔德
您好! 
我尝试了您建议的值。 设置 REG0_EN 位后、我看到了65 mA 的电流。 我看到 R26电阻器变热。 
我分享了原理图、以便您进行深入了解。 
尊敬的 Markand:
1. REG1引脚上有哪种负载?
65mA 电流是否也从 REG1引脚流出?
3.在 REG1引脚上看到的电压是多少?
65mA 并未忽视 REGIN 输入引脚的电流大小。 REG1和 REG2引脚拉取的任何电流都必须首先流经 REGIN 引脚。 如果 REG1拉65mA、则 R26电阻器变热也就不足为奇了、因为当其电阻为249欧姆时、其功率损耗约为1W。 通常、建议将多个电阻器并联并串联、以进一步分散功率损耗。
此致!
A·内德尔费尔德