This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 IC 3S 12.6V 锂离子电池充电(18650)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240341/battery-charging-ic-3s-12-6v-lithium-ion-18650

主题中讨论的其他器件:BQ24171BQ25672

您好!

请为我提供一些适用于电池充电应用的基于 IC 的解决方案

-使用的电池是12.6V 锂离子电池3S 即三个3.7V 电池串联,最大充电电压为12.6V。

充电电流应较高

-充电终止功能,因为我想充电90%的电池只在充满电时不超过12V。

-VIN =13伏来自适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    您的适配器可以提供多大的电流?  决定充电电流的参数。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的适配器可以提供3安的电流、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主要核心是 Ic 应该能够终止12V 的充电电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    好的、对于独立(电阻器设置)充电器、我建议使用 BQ24171、ITERM = ICHRG 的10%。 外部电阻器允许您设置 VBATREG=12V。 此充电器将输入源直接连接到负载。  

    如果 MCU/处理器可用于提供 I2C 主机、我建议使用 BQ25672。 默认为 VBATREG=12.6V、但主机可以更改 VBATREG。  该充电器通过转换器发送系统负载电流、并优先考虑系统负载而不是充电电流。

    此致、

    杰夫