This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:使用 TI 的 PSPICE 进行优先级电源多路复用器仿真

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240078/tps2660-priority-power-mux-simulation-with-pspice-for-ti

器件型号:TPS2660

大家好、

我将尝试复制 SLVA811A 应用报告中使用 PSPICE for TI 的图16所示的 TPS2660电路仿真。

根据我的了解、当初级 Vin 1存在且在其限制范围内时、次级电子保险丝会由于其 OVP > 1.2VDC 而关闭、这意味着第二个电子保险丝输出引脚上没有信号。 不过、我通过仿真得到的结果是两个电子熔丝同时工作、这与应用报告中所述的内容相矛盾。

仿真结果如下所示:

绿色线是辅助电子保险丝的输出、即使主电子保险丝打开(紫色线)、它仍然存在。

我检查了主电子保险丝(红线)的 dVdT 引脚、其显示为4.1VDC (如注释中所预期)、而电子保险丝2 (黄线)的 OVP 为2.5VDC、应该会触发该 OVP 引脚。

因此、我想问一下、这是否是 TPS2660 SPICE 模型的问题、不允许在此设置中对其进行仿真? 此外、您是否还可以确认 SLVA811A 的图16中显示的电路如应用报告中所述运行。

希望您能尽快答复。

谢谢。此致、

哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khanh、

    请分享要检查的仿真。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    如何上传仿真文件? 我尝试插入图像/视频/文件、但无法添加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里得到了屏幕截图、但我仍然不知道如何上传仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khanh、

    您能否尝试在输出电压上放置一些电阻器、可能电容放电缓慢、所以我们始终看到输出电压?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    你是对的。 我添加了电阻器、次级电子保险丝输出电压关闭。

    非常感谢

    哈恩