This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3610:WDI 引脚功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239744/tps3610-wdi-pin-function

器件型号:TPS3610

大家好。

当 TPS3610的 WDI 引脚保持开路时、我观察到一个持续时间约为700ms 的脉冲。
这是 TPS3610自行输出以复位内部看门狗计时器的信号吗?

Ch4是 WDI 引脚波形。

当我将 TPS3610的 WDI 引脚连接到微控制器时、WDI 引脚的电压达到大约2.5V。
此时、大约700ms 的脉冲信号无法确认、因此内部看门狗计时器不应复位、但 TPS3610不会启用复位信号。
为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个示波器屏幕截图是正确的。 如果 WDI 引脚保持开路、输入会暂时脉冲高电平以复位看门狗计时器。 您观察到的700ms 周期就是看门狗超时周期。 请参阅 TPS3610数据表的第10页: 适用于 RAM 保持的电池备份监控器数据表(修订版 B) 

    对于第二个示波器屏幕截图、您能否提供电路原理图以便我更好地回答您的问题?

    此致!

    郭安良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison:

    我将给大家发送电路图。

    MCU 的 GPIO 连接至 WDI 引脚。
    但是、我在 MCU 端口分配设计中犯了一个错误。 因此、由于总线功能存在引脚争用问题、MCU 无法正常输出。
    然而、TPS3610不会输出复位、这就是我提出这个问题的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表第11页所述、WDI 引脚在0.3xVDD 时识别 VIL、在0.7xVDD 时识别 VIH。 由于您的 WDI 引脚的输入现在介于这些值之间、因此它处于未定义状态、TI 无法保证其作为看门狗的性能。 要使 TPS3610正常作为看门狗运行、WDI 引脚输入应保持在低于0.3xVDD 并脉冲到高于0.7xVDD、或者保持在高于0.7xVDD 并通过 MCU 的 GPIO 引脚脉冲到低于0.3xVDD。

    请参阅此 E2E 页面以获取相关信息: TPS3610:WDI 引脚未使用案例-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

    此致!

    郭安良