This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:关于 RBST 电阻器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240261/lm5146-regarding-rbst-resistor

器件型号:LM5146

我们使用 LM5146从48V 输入生成5V 输出。 在12V 输出的应用图中、我们看到 BST 引脚和电容器中的分辨率为2.2 Ω。 但对于推荐应用图中的5V 输出、不存在电阻器选项。 请评论该电阻器的用例、并请确认对于5V 输出、我们需要提供或不提供该选项。 我附加了原理图供您参考。 请在此处帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    尽管没有必要使用自举电阻器、但它有助于降低开关节点压摆率并改善 EMI。

    我建议至少为电阻器留出空间、然后使用0Ω。

    然后、如果需要控制 SW 节点或减少 EMI、可以增大电阻器。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多