This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715-Q1:TPS71501QDCKRQ1

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715-Q1, TPS7B81-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238651/tps715-q1-tps71501qdckrq1

器件型号:TPS715-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1

我们的设计要求- 输入电压- 24V、输出电压- 5V  

在计算功率耗散时、Pd =(Vin-Vout)*io

其中、我们根据数据表考虑了输出电流(IO) 50mA。 我们得到的值超过了900mA、完全不符合数据表所要求的值。

请根据我的要求提供我的信息我可以使用 LDO 的这一部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    I 在50mA 上24V 输入电压和5V 输出电压下的功耗计算值:  

    Pd =(Vin - Vout)* Iout =(24-5)* 0.05 = 0.95W

    TPS715-Q1 RΘJA:195.7°C/W (新芯片)

    195.7°C/W  * 0.95W = 185.92°C

    在这些条件下、TPS715-Q1的温度为环境温度+ 185.92°C。 TPS715-Q1的最高工作温度为125°C。 采用不同封装的 LDO 在该应用中可能效果更佳、以便更有效地散热。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    谢谢您的留言。

    您能否支持分享您刚才提到的适合我们要求的不同封装。

    此致、

    PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于此应用、LDO 必须具有小于132°C/W 的 RΘJA Ω 热阻:

    Pd =(Vin - Vout)* Iout =(24-5)* 0.05 = 0.95W

    132°C/W  * 0.95W = 125°C

    一些支持24Vin、5Vout 和50mA 以及<LDO 132°C/W 热阻的 AEC-Q100 LDO 是: TPS7B88-Q1、TPS7B81-Q1

    如果您想要更多建议、或者需要更多支持或说明、请告诉我。  

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能建议使用相同的封装吗?

    输入电压为24V 且输出电压为5V 的应用、因此功率耗散不应超过最大限值。

    此致、

    PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供建议器件型号的最大功率  TPS7B81-Q1

    如果您有任何预定义的功率耗散值、请告诉我、以便根据我的设计要求、功率耗散是否处于限制范围内。

    谢谢、此致(&R)、

    PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率耗散可近似为(Vin -Vout)* Iout

    由于 TPS7B81-Q1的最高工作温度为150°C、热阻为 RΘJA Ω 31.1°C/W、因此我们可以假设器件仍可以工作的最大功率耗散为:

    ((Vin -Vout)* Iout)*31.1 = 150或 PD * 31.1 = 150,PD = 4.8W

    Br、

    埃林