This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650330Q1EVM:配置 EVM、使其功能与 TPS6503320F-Q1相同

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650330-Q1, TPS650330Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240163/tps650330q1evm-configure-the-evm-to-function-identical-to-the-tps6503320f-q1

器件型号:TPS650330Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS650330-Q1

您好!

我们有一个 TPS650330Q1EVM、其中包含 TPS650330-Q1。  我们的设计采用 TPS6503320F-Q1、这是 我理解的 TPS650330-Q1的一种特定 NVM 配置。  我们需要  使用 GUI 软件在该 EVM 上配置 TPS650330-Q1、使其与 TPS6503320F-Q1的功能相同。  您能否提供此 EVM 的配置、以便其像 TPS6503320F-Q1一样正常运行?

谢谢!

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     请查看随附的 json 文件和通过 EVM 和 GUI 对 PMIC 进行重新编程的说明。

    e2e.ti.com/.../TPS6503320F_2D00_Q1_5F00_01_5F00_Programming.jsone2e.ti.com/.../Re_2D00_program-PMIC.txt  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    非常感谢您的快速回复!  如果其他用户遇到这种情况、我遇到了一段时间的问题、那就是在"特殊功能"选项卡中单击"上电位"之前、另一个步骤是确保取消选中"Config Registers Locked"和"Control Registers Locked"。  我认为只有一个必须解锁、但我不确定哪一个。  看起来我已经设置完毕。  谢谢!

    瑞安