This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:导入 gggg.file 时无法覆盖校准

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240422/bq76942-calibration-can-not-be-overwrite-when-importing-gg-file

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

该客户刚刚在其硬件板中使用正式的默认配置进行了一些基本测试。

第一次读取 ALL 寄存器并将 Calibration_Current_增益从1修改为4。

然后导出 gggg.file、在 Excel 中、CC 增益为4。

然后、断电并重新启动 BQ76942、读取配置、然后导入 ggg.file。

发现 CC 增益不能改写。 它保持1。

您能帮助分析可能的原因吗? 或 重现此现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我进行了快速测试、能够重新创建客户的行为。

    我通过导入解决了这个问题、如下所示。


    然后、BQStudio 显示一条警告消息、我点击了"Configure"并启用"Calibration"选项卡。 这意味着 BQStudio 默认情况下会为导入禁用 CALIBRATION 选项卡。

    此致、
    何塞·库索