This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:电路设计问题

Guru**** 2529020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25120, BQ25120A, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236973/bq25120-issue-with-circuit-design

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件:BQ25125、BQ25798

我正在使用 BQ25120YFPT 在定制电路设计中、原理图作为附件包含。 器件是一款智能可穿戴设备、可接受用户的触觉输入、然后通过 BLE 向智能手机广播消息、接收 BLE 确认消息、提供触觉反馈(振动电机 M1)、然后返回睡眠模式。 主要的 BLE SoC 是 Silicon Labs、 BGM220SC22WGA2 BQ25120YFPT  用于将纽扣电池电压(BT1)调节到用于为 BLE SoC 供电的系统 Vcc (1.8V)。 它还用于通过输入电荷触点为纽扣电池充电。 我还将振动电机连接到 BQ25120YFPT 为 LS/LDO 上的负载。

我制作了定制板(x10)、如果需要的话、我还提供了光绘文件和 BOM。 在大多数电路板上、电池电压低于2V、在 Vcc 上找不到任何电压。 当我从电源将 Vin 连接到4V 时、仍然无法获得任何输出、电池也无法充电。 我假设我没有正确设计电路以使用 BQ25120YFPT  在使用这些其他组件时、例如我将 I2C、复位和 LSCTRL 线路连接到 Si 实验室 SoC 以进行控制、但该 SoC 由系统输出供电、因此我不确定那是否正确。  

您能否看一下原理图、看看部分 U2周围的电路是否有任何问题? 如果我移除 I2C 上拉电阻器和/或切断一些布线、我是否能够让此板开始为电池充电、并将 Vcc 置于1.8V 以便为 MCU 供电?

请告诉我、我能不能提供更多详细信息。 此外、请勿分发随附的文档、因为这些文档是机密信息并且包含专有信息。

谢谢!

兰斯

e2e.ti.com/.../Opal-Rev-E2-v50_5F00_2023_2D00_03_2D00_02-_2800_2_2900_.zip

e2e.ti.com/.../BOM-Rev-E-_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../Opal-Rev-E2-schematic-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lance:

    一个简短的问题是、您选择 BQ25120而不是 BQ25120A 的原因是什么? 我们通常推荐将 BQ25120A 用于较新的设计。 查看您的原理图后、我认为唯一可以改进的是将 ISET、ILIM 和 IPRETERM 引脚接地、使这些默认值已知并等于默认寄存器值。

    关于您的问题、我认为这里可能会发生几件事情。 BQ25120A 的启动电池电压为3.2V。 因此、初始上电时、器件需要在 BAT 上提供3.2V 的电压才能启动。 启动后、器件只需要 V (BAT)> V (BUVLO)、该值可编程为低至2.2V。

    从物料的输入侧来看、器件技术上可以在 V (IN)> V (UVLO)(典型值3.6V)下启动。 然而、输入可提供的电流受到 VINDPM 保护的限制。 如果 V (IN)< V (INDPM)(默认为4.6V)、这个保护可阻止从输入端汲取任何额外的电流。 由于您所应用的电源电压为4V、因此器件不会拉取为 SYS 轨或其他方面供电所需的电流。 这旨在保护输入免受过载和降至安全电平以下。 一旦器件启动、就可以更改 V (INDPM)并禁用 VINDPM 保护特性、从而允许在 V (IN)> V (BAT)+ V (SLP)下充电。

    如果您希望使用低压输入源、则可以考虑 BQ25125。 这个器件缺省情况下禁用 VINDPM 并且缺省 SYS 电压为1.8V。 但它确实禁用了 DPPM、因此务必确认这对于您的应用是否重要。

    在您的电流设置上、我认为将 BAT 升高到3.2V 以上或将输入升高到4.6V 以上应该会允许器件按预期导通。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的答复。

    我选择这一个没有特定的原因。 这可能是目前库存中唯一的这种规模的产品。 BQ25120A 是否采用相同的小型封装?

    因此、我所有带电池的电路板似乎都低于3V。 当我在 VCC 和 GND 上使用台式电源提供的4.7V 电压时、VIN/SYS 上的电压高达500mV、而电池根本没有充电。

    您是否能在我的原理图上看到任何与 SYS 电源轨相关的因素可能导致这种行为? 或者、我应该尝试以某种方式将电池的电压从评估板上充电至3.2V?

    我将无法将 ISET 等线路接地、因为这些线路在此板上无法访问。  

    我已附上我要使用的电池的数据表、如果您查看标称电压(3V)、IV 曲线看起来这是否太低而无法与此 BQ25芯片配合使用?

    我还附上了物理板的图片、让您了解我要处理的问题。 如果您能够尝试让该板启动并运行、我想至少在 SYS 电源轨上提供1.8V 电压来开启 BLE SoC、即使连接了台式充电器也是如此。 然后、我期待与您一起使用更合适的硬件进行下一次修订。

    谢谢!

    兰斯

    e2e.ti.com/.../ML414H_5F00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lance:

    BQ25120A 是否采用相同的小封装?

    是的、它是同一个封装

    当我在 VCC 和 GND 上放置台式电源4.7V 时,我在 VIN/SYS 上获得高达500mV 的电压,而电池根本没有充电。

    你好、Norman、这很有趣。 在全5V 电压下、您是否能够获得任何进一步的行为?  您的电源的电流限制是多少?

    您能在我的原理图中看到任何与 SYS 电源轨相关的内容可能导致此行为吗? 或者我应该尝试以某种方式将电池充电到板上的3.2V?

    SYS 上的非常大的负载可能导致 SYS 或 PMID 折叠为更低的电压。 您希望 SYS 负载拉取多大的电流? 图片里到底有什么内容虽然不清楚、但是你的 SOC 好像是电流消耗最高的、我不能说出芯片参考。

    或者我应该尝试以某种方式将电池充电至3.2V 板?

    如果可能、我会尝试这样做、以确认器件是否按预期启动、理想情况下、电压应高于3.2V、以确保超出阈值、但看起来最好不要将电池充电到该点以上。

    我已随附了我所使用的电池的数据表,如果您查看标称电压(3V)和 IV 曲线,它看起来是否太低而无法与此 BQ25芯片配合使用?

    对于 BQ2512x 系列器件而言、这看起来太低了。 电池的最大电压似乎为3.2V、但12x 充电器系列没有低于3.6V 的调节电压设置。 我们的产品系列中没有太多充电器专为实现如此低的功率而设计。 您可以查看 BQ25798、它可能可配置到3.2V、但它是一个大得多的充电器。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳