This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:请审阅原理图、并在原理图中

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239852/bq25886-please-review-the-schematic-and-have-few-questions

器件型号:BQ25886

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ25886绘制了他们的第一个原理图。 您能否先回顾一下原理图?

这里有更多的问题;

1.我的客户不使用热敏电阻。 将 TS (7)引脚悬空是否可以? 或者只需像上面的原理图那样连接电阻器?

2.我的客户不会使用 OTG 引脚。 可以将 OTG 引脚连接到 GND 吗? 或使用特定电阻值?

3.我的客户会始终激活 BQ25886。 如何使用\CE 引脚? 数据表显示、\CE 引脚通过900k Ω 电阻器在内部下拉至低电平。 在本例中、我可以浮动\CE 引脚吗?  

4.我的客户也不会使用 USB 通信、只会使用5V 的适配器。 在这种情况下、可以将 D+和 D-引脚悬空吗?

5. PG 管脚是否仅指示输入源、不显示充电/放电状态? 那么我的客户不会将 PG 引脚用作悬空引脚。 请确认。

此致、

蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我的原理图审阅如下:

    1.我看到 OTG 被禁用、因为 OTG 被拉低。

    2.输入电流限制为694 mA。

    3.充电电压调节为8.4V。

    4.充电电流调节为499 mA。

    5.如果我弄错了、请更正我、但您需要2个 LED 来监控 STAT 引脚?  通常、我们使用 LED 和2.2k Ω 电阻器将 STAT 引脚上拉至 VREF。 LED 亮起表示 STAT 开漏正在导通、LED 熄灭表示 STAT 开漏未导通。

    我将按顺序回答问题。

    1.如果客户不希望使用热敏电阻、请在 T2和 T3之间永久偏置 TS 引脚、如 EC 表中所示。 这大约是 REGN 的68%至45%。

    OTG 至 GND 正常。

    3.请将 CE/拉至 GND 进行充电。

    4.如第8.3.3.2节所示、"充电器的输入电流始终受 ILIM 引脚或输入源检测中的较低者的限制。" 因此、我会将 D+和 D-短接在一起以模拟 DCP (3A)、客户的较低700 mA ILIM 设置将是输入电流限制。

    5.正确的 PG 引脚仅指示输入源良好。 STAT 可以指示正在充电、充电完成、充电禁用和故障。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    下面是客户提出的更多问题。

    您能否建议 TS 引脚的过孔电阻器的值?

    2.关于 LED、我的客户希望在 STAT 引脚处于低电平(充电)时点亮红色 LED、在 STAT 引脚处于高电平时点亮绿色 LED (充电完成、因为 Q50 TR)。 请查看此原理图。

    (已添加问题)

    3.在施加 VBUS 时使用 SYS 引脚。

    3-(1)可以连接 BAT 和 SYS 引脚吗? (并将其连接到其他 IC?)

    3-(2)如果不是这样、是否可以仅将 SYS 引脚连接到需要8.4V 电压的 IC、而不将 BAT 引脚连接到 IC?

    3-(3)如何更改 SYS 电压的值?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.我会将 TS 引脚编程为 REGN 的60%、底部电阻器使用6k Ω、顶部电阻器使用4k Ω。 如果您担心系统的泄漏、请使用更高的电阻器。

    2.我明白。 请根据您的应用进行测试。

    3-(1)否、不应该连接 BAT 和 SYS。 电池和系统负载必须由 BATFET 隔开。

    3-(2)最小系统电压为6.2V。这意味着如果电池电压低于6.2V、则系统将被调节为6.2V。如果您在 SYS 引脚上需要8.4V 电压并且电池电压低于8.4V、则您将获得电池电压的任何值。 请阅读部分  8.3.6.1.

    3-(3) SYS 电压的值固定在 MINSYS 为6.2V、如果高于 MINSYS、则略高于电池电压。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔