This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240274/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

大家好!

我希望大家都能做得好。 我对 BQ76952有疑问。 我已经使用此 AFE 启动了新项目、这是我第一次使用它。 引脚编号22 TS2用于 AFE 唤醒功能、但未从此引脚获得任何电压。 VBAT 电压为正常58V、REG18也为1.8V。 REG1为3.3V。 一切看起来都正常、但仍然无法从 TS2引脚获得任何电压。 请帮我解决这个问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    这是 BQ76952的正常行为。 TS2引脚 设计为悬空、在正常模式下、它的读数接近零伏。 在关断模式下、该引脚的读数为高~5V。  


    注: 在关断模式下读取此引脚时、示波器/万用表的内部电阻将形成一个分压器、其读数约为~3.5V。 这是一个常见问题。

    此致、
    何塞·库索