This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:我们是否可以将 TPS92690用于交流/直流转换

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240232/tps92690-can-we-use-tps92690-for-ac-to-dc-conversion

器件型号:TPS92690

我们是否可以将 TPS92690PWP/NOPB 用于交流/直流转换(230V 交流输入转换为36-42V/1.2A 直流输出)?

如果是、我可以为 WMI 和 EMC 滤波器设计提供相同的原理图设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    TPS92690不能用于交流至直流转换。  它是 LED 驱动器。   

    谢谢 Tuan