This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:重负载期间电池停止放电

Guru**** 2526730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239937/bq24800-battery-stop-discharging-during-heavy-load

器件型号:BQ24800

大家好、

客户发现在适配器也已插电的情况下、重负载期间电池停止放电、

但他们还发现电流限制 PROCHOT 被触发、

这是电池停止放电并 完全离开适配器电源的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、这可能导致电池停止放电。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian  

    我是否可以知道为什么在数据表中或在哪里可以参阅?

    我认为在适配器触发电流限制时电池的放电应该更大一些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    您能给我提供更多信息吗?

    系统负载电压/电流是多少?

    适配器提供多大的电压/电流?

    您正在使用哪种尺寸的电池?

    您可以向我发送寄存器值吗?

    您能将原理图发送给我吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian  

    我想知道触发 IDPM 是否会导致放电停止、

    因为您说是、有、您会告诉我它是什么吗? 它在数据表中吗?

    。 你问的信息是太多在一次,我需要向客户询问,它需要一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    Unknown 说:
    但他们也发现当前限制 PROCHOT trigged,

    我不能不查看寄存器值就给出确切的答案。

    这些是 PROCHOT 触发事件。 他们可能会看到 IDCHG 触发事件、这基本上意味着电池放电电流过高。

    该原理图必须设计为将放电电流保持在电池 OCP 额定值以下。 如果原理图未 低于电池 OCP 额定值、则电池可能具有内部保护、可能会闭锁电池放电。 如果不了解寄存器设置、查看原理图设计或查看电池 OCP 等级、我就无法确定导致此问题的原因。

    此致、

    Christian。