This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:设计反向降压转换器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240348/lm27402-designing-an-inverting-buck-converter

器件型号:LM27402

团队成员

使用 LM27402替代 ISL6420B

是否可以使用下面的电路图设计同一个电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦·杨

    感谢您询问有关 LM27402

    我没有与作为反向电源的 LM27402分享的示例设计、也没有使用它构建反向电源。   

    但我知道降压控制器/转换器可以配置为反相电源、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva317

    根据元件值、 我看到-5V 是输出电压。   

    与原理图上的28V 相比、LM27402的输入电压限制为20V。

    因此、保持输入电压小于15V。    其他特性也相似:电源正常、通过外部补偿实现电压模式控制、启动时进行二极管仿真等

    LM27402上没有电压裕量调节引脚、

    电流限制的实现方式不同、但功能应相似:可调节和断续。

    如果您有兴趣测试 https://www.ti.com/tool/LM27402SQEVAL、可在产品文件夹中找到评估板