This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640EVM:bq24640超级电容器充电

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239362/bq24640evm-bq24640-supercapacitor-charge

器件型号:BQ24640EVM
主题中讨论的其他器件:bq24640

大家好、已设计 BQ24640来为8个电容充电、电容为70F 至22.6V、然后已在 BQ24640EVM 评估板上实施。

设计经过测试、实际上超级电容器的充电电压高达22、6V。 但一旦达到该电压、超级电容器就会因泄漏电流开始放电、不再开始充电。

为了避免这种行为、并确保超级电容器保持充电状态、我们实施了迟滞控制、以便当超级电容器充电至22、5V 时、CE 引脚被强制为低电平、当它们自放电至22.35V 时、CE 引脚被强制为高电平; 目的是使超级电容器的电压始终处于该范围内。

当此设计再次测试时、超级电容器充电至22.5V 并强制 CE 引脚为低电平、但当 CE 被强制恢复为高电平时、充电未重新启动。 研究发现、一旦 CE 被强制为低电平、即使它恢复为高电平、再重新开始为超级电容器充电的唯一方法就是使这些电容器放电至接近0V。 需要注意的是、已检查数据表第7.3.4节中的所有条件、并且已满足所有条件。

这种行为是否正常、即当 CE 降低时、当强制为高电平时充电不会重新开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasio:

    否。  只要 CE 为高电平、充电器就应该持续为超级电容器充电。  施加到 EVM 输入引脚的输入电压是多少。  该电压必须高于22.6V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasio:

    STAT 和 PG 引脚报告什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasio:

    我在工作台上测试了一个 EVM、该 EVM 采用25V 输入8x2.7V 系列10F 超级电容器进行充电、电压可达19.2V。  与我们的锂离子充电器不同、超级电容充电器不会终止、因此从技术角度而言不会"重新"充电。  超级电容器充电且充电器达到恒压模式后、充电器会保持恒压模式、并使电容器在稳定电压下充电。 如果负载与超级电容器并联、则转换器会为负载供电、并且仅在转换器无法为负载供电时使超级电容器放电、即负载电流>充电电流。  下面是我绘制的一个图、  

    深蓝色= ICHG

    浅蓝色=VCAP

    粉色= ILOAD

    绿色=输入电压

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff
    。谢谢您的一切。 
    您好
    塔西奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我解决了这个问题、即在降压转换器的底部有一个二极管、而不是使用 MOSFET。 我已经将二极管换成了 MOSFET、现在芯片正常工作了。 这意味着、BQ 是否对低侧驱动器信号进行了检查并且由于该信号无法正常工作?

    您好

    塔西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasio:

    所有降压转换器都具有最大占空比。  如果输入电压仅为电池电压的几百毫伏、则充电器进入睡眠(有时称为 HiZ)模式。

    此致、

    杰夫