This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:在 TPS6590379ZWSR 中、即使未连接反馈引脚、我们是否也能获得所需的输出电压?

Guru**** 2390390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240301/tps659037-in-tps6590379zwsr-do-we-get-the-required-output-voltage-even-if-the-feedback-pin-is-not-connected

器件型号:TPS659037

您好!

我们在设计中使用器件 TPS6590379ZWSR。 我们正处于测试阶段。  

我们应该从 PMIC 获得3.3V 电压。 但我们仅获得1.1V。 我们想要查看该电压是来自 PMIC、还是由于某些电路中的某些负载所致。 我们将 LC 滤波器与电源平面隔离。 但无法隔离反馈引脚。 因此、我们无法将隔离式 LC 滤波器连接至反馈引脚 (SMPS9_fdbk-J8)。  

在不连接反馈引脚的情况下、我们在连接 LC 滤波器之后仍然能否获得所需的输出电压?  

以下图片供您参考。

请对此作出澄清。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     否;如果没有正确连接反馈引脚、就无法实现所需的输出电压。

     可以在输出端测量一些电压、但这不是具有预期稳压的正常输出。  

    谢谢!

    菲尔