请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 您好!
我们在设计中使用器件 TPS6590379ZWSR。 我们正处于测试阶段。
我们应该从 PMIC 获得3.3V 电压。 但我们仅获得1.1V。 我们想要查看该电压是来自 PMIC、还是由于某些电路中的某些负载所致。 我们将 LC 滤波器与电源平面隔离。 但无法隔离反馈引脚。 因此、我们无法将隔离式 LC 滤波器连接至反馈引脚 (SMPS9_fdbk-J8)。
在不连接反馈引脚的情况下、我们在连接 LC 滤波器之后仍然能否获得所需的输出电压?
以下图片供您参考。
请对此作出澄清。
谢谢。